This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:有关配置3的问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921266/tps65988-question-on-configuration-3

器件型号:TPS65988

大家好、

配置3提到"在0.9 - 3.0A 灌电流能力下为5-20V "、但我的客户在默认情况下从未看到过在该模式下、它会自动上升至任何高于5V 的电压。 这是预期行为吗?

它们已将其连接到已知工作正常的 USB-PD 电源、该电源能够提供20V @ 3A 电流、因此我想确认这是否符合预期。 他们确实看到它会在端口1或端口2输入之间自动跳转、具体取决于哪个是较高的电压(4.8V 与5.1V 等)。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    您能否向我提供相关的 GUI 项目文件和原理图以供分析?

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    很抱歉耽误你的回答。

    如果您只需要20V、请按如下方式使用固定的 PDO。

     2.不确定您的电源路径是什么、看起来 VBUS 连接在一起并使用内部电源路径、请按如下方式配置电源路径

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    由于我几天没有收到你的答复,我将关闭这一项目。 如果您还有其他问题、您可以再次回答。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。