This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:与 DP83826I & AMP 兼容的设计;KSZ8081RNB

Guru**** 2538070 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923130/dp83826i-compatible-design-with-dp83826i-ksz8081rnb

器件型号:DP83826I

尊敬的团队:

我正在尝试将 DP83826I 作为引脚对引脚解决方案、而不是针对客户的 KSZ8081RNB 进行推广。 我知道、由于自举电阻器值差异、这2种解决方案不是 BOM 到 BOM。  

我已经按照 SNLA338进行了检查、剩下的唯一问题是 KSZ8081的 PIN19在我们客户的当前设计上浮动。 根据8081的数据表、"下拉(默认)= PHY 地址0设置为广播 PHY 地址"。

根据我的理解、 DP83826I 不支持 PHY 广播地址。 这是否意味着我们只有 在软件针对8081禁用 PHY 广播地址时才有机会进行替换?

非常感谢!

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    DP83826I 不支持 PHY 广播地址功能。 在 PHY 广播地址模式中使用多个 KSZ8081且 PHY 地址0的客户应用是否被启用?

    如果它们不使用 PHY 地址0、则无论是否启用该功能都无关紧要。

    此致、

    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的建议、我将与我们的客户核实他们是否 正在使用 PHY 地址0。

    非常感谢!

    此致、

    查尔斯