This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1EVM:如何使用 DS90UB953AEVM 测量温度

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953A-Q1, LM50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923749/ds90ub953a-q1evm-how-to-use-ds90ub953aevm-to-measure-temperature

器件型号:DS90UB953A-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB953A-Q1LM50

您好的团队:

 DS90UB953A-Q1数据表显示 、嵌入式 ADC 可以通过 GPIO 0/1测量温度。

我是否可以知道如何在硬件中执行该操作以进行温度测量?

我是否可以像 TI LM50那样需要模拟温度? 还是 只使用热敏电阻来实现它?

如果是,温度范围表3是否映射表2电压? 例如:温度为50'C=>Code =>100,它映射到表2=>1.0~1.05V。

我们也可以更改 LM50线性图之后的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    温度传感器和3位 ADC 位于器件内部、因此无需添加硬件。 您可以查看示例 7.3.4.3.1编程示例以了解如何配置温度传感。 该示例适用于电压检测、但它们非常相似。  

    谢谢、  
    Sally  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sally:

     明白了。

    我想我们还可以使用连接到 GPIO1的外部模拟温度传感器、我们可以测量远程位置温度。

    没关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    如果您将外部模拟温度连接到 GPIO1、并且将 GPIO1配置为电压检测、则可以正常工作。 不过、GPIO1的输入电压代码已经定义、因此您需要使模拟温度与该表(数据表中的表2)相关。  

    谢谢、  
    Sally  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sally:

     明白了!

    谢谢你。