This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:终端电阻器

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923464/dp83848i-termination-resistor

器件型号:DP83848I

大家好、

MII 接口应使用什么端接电阻器值? 在数据表中、其值为50Ohm、 而在 SNLA106B 中、建议值为33Ohm。  

此外、该电阻器应放置在信号源引脚附近、对吧?

谢谢

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我建议使用50欧姆电阻器、而 MII 输出信号可接受33欧姆或50欧姆串联端接电阻器。 目的是提高器件的 EMI/EMC 性能。  

    该电阻器应放置在 PHY 附近。  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Justin。