This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:未通电 CC 电压测试失败

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/920537/hd3ss3220-unpowered-cc-voltage-test-failed

器件型号:HD3SS3220

大家好、

当我的客户对 HD3SS3220进行 USB-C 功能测试时、 TD 4.1.2未通电 CC 电压测试失败。

出现故障的原因是、当在 IC 断电的情况下向 CC 引脚施加 Rp 时、CC 电压超出 vOPEN 范围。

您能告诉我 IC 断电时 CC 引脚的行为吗?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电源关闭时、器件可能处于电池电量耗尽模式。 具有 UFP、CC 引脚和 Rd 5.1k。 电缆连接并提供充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    我了解到、当未提供 VDD_5V 电源时、HD3SS3220会进入电池电量耗尽模式。  

    HD3SS3220能否禁用电池电量耗尽功能? 如果没有、客户是否需要使用外部 模拟开关来不在 CC 引脚上显示 Rd?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电源打开 时、您需要切换 enn_mux 引脚以退出电池电量耗尽模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    是否无法在上电之前禁用电池电量耗尽模式?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上电之前、您无法禁用电池电量耗尽模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    谢谢。 我知道在上电之前无法禁用电池电量耗尽模式。  

    客户将在 CC 引脚上使用模拟开关、不会向 DFP 侧显示 Rd = 5.1k Ω。

    此致、

    Saito