This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3222:请帮忙判断一下哪个丝印是TI正品Please 帮助确定哪个丝网是真正的 TI 产品

Guru**** 2768795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923017/sn65c3222-ti-please-help-to-determine-which-silk-screen-is-genuine-ti

器件型号:SN65C3222

从电商平台买的SN65C3232DR,发现跟之前所贴片的IC的丝印不同。查找SN65C3232DR的规格书,都没有发现有丝印说明,无法判断是否正品。请帮忙验证一下,谢谢!μ A

我从电子商务平台购买了 SN65C3232DR、发现它不同于之前放置的 IC 丝印。 在搜索 SN65C3232DR 的规格时、没有丝印说明、无法判断它是否为正版。 请帮助验证,TKS!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法在#2上非常清楚地阅读所有字符。  1号上的标记对我来说似乎无效-当我检查批号时、我找不到该批次的任何内部记录。  我建议您按照此处的说明通知我们的反假冒团队:

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html

    请注意、TI 建议仅直接或通过授权经销商从 TI 购买 IC。  您可以在此处找到分销商: https://www.ti.com/info-store/distributors.html

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max

    非常感谢您的回复!μ A

    非常感谢您的回复!

    能否请你再帮忙辨识一下这个是否属于TI的正品?μ A

    您能帮我确定这是否是正品 TI 产品吗?

    另外TI公司有关于产品丝印的说明文件以防消费者买到假货吗?μ A

    ?、TI 公司在产品丝印上提供了说明文档、以防止消费者购买 fakes k Ω

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢您提供清晰的照片。  此单元具有有效的批次代码。

    我们不会发布我们的批次命名约定、以便客户检测假冒 IC。  如果我们这样做、假冒 IC 制造商就能够复制它。  因此、我们建议仅从授权经销商处购买、而不是从未经授权的电子商务或灰色市场提供商处购买。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max

    感谢 您的回复!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、最大值,μ A

    请帮忙验证一下SN65C3232EDR是否TI正品。另外想咨询一下SN65C3232DR的ESD(HBM)跟SN65C3232EDR一样都是15KV,SN65C3232DR跟SN65C3232EDR的主要区别是什么?

    请帮助验证 SN65C32EDR 是否是真正的 TI 产品、我想咨询 SN65C3232EDR 的 ESD (HBM)、它是15KV、如 SN65C3232EDR。 SN65C3232DR 和 SN65C32E2EDR 之间的主要区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些单元也具有有效的批次代码。

     SN65C3232DR 和 SN65C32E2EDR 之间的差异与它们的 ESD 额定值有关。  这两个器件在 RS-232信号引脚上的额定电压均为15kV (HBM)。  但是、"E"版本具有更严格的 IEC 61000-4-2 ESD 模型的附加规范(接触放电为8kV、空气放电为15kV)。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢 TI 的回复。  此设备的问题暂时消失。 再次感谢!