This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:环境温度高于85度时的降额表?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923572/tca6424a-de-rating-table-for-operating-temperature-above-85-degrees-ambient

器件型号:TCA6424A

您能给我一个85度以上工作温度的降额表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有将此器件的温度表征在85°C 以上、因为它不能在高于此水平的温度下运行。  不过、在数据表第8页开始的一些典型曲线中、您可以了解不同参数如何随温度变化。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Max

    我找不到 TCA6424A 的最高结温。 您能找到该值了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    您是否在寻找绝对最大结温或建议的最大结温?

    对于推荐、我们通常会在环境建议温度下增加5C、因为我们的器件具有低功耗。 这将为我们提供建议的90C 结温。

    对于绝对值、如果您使用高于3.6V 的器件、则我们的硬性限制为105C。

    -Bobby