This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:请求在 IBIS 模型中实现1.8V 运行电压

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9517, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/919327/tca9517a-request-1-8v-operation-in-ibis-model

器件型号:TCA9517A
主题中讨论的其他器件: TCA9517TCA9509

您好、E2E、

TCA9517A IBIS 模型仅包括 A 侧的0.9V、3.3V 和5V 选择。

但 在我们的设计中使用了1.8V 工作电压。

我需要在 A 侧包含1.8V 电压才能进行仿真。

请就此问题提供帮助。

非常感谢。

Bryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    我将查看我是否可以为此提交一个 TT。 下周我将再次与大家讨论。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的支持。

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    有没有现成的模型可以替代 TCA9517A 并具有1.8V 工作电压、因为这对我来说非常紧迫。  

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bryan、

    我提出请求、并将目标日期设定到本周结束(这是我之前第一次提交此类 TT、因此我不确定他们可以多快地将其推出)。

    为了仔细检查、我们确实有一个非版本的 TCA9517、它还应包含一个 IBIS 模式。 这两个器件非常相似、唯一的区别是 B 侧的 ViLc 略有变化。您是否已检查此版本以查看是否可以将其用作替代器件?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    是的、我已经检查了 A 版本和非 A 版本的 IBIS 模型。

    这两个器件都不包括1.8V 工作电压。

    感谢您的支持。

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    是否有任何更新?

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bryan、

    上周四、我向负责 IBIS 模型的团队发送了电子邮件、一位同事今天也向他们发送了提醒。 我还没有回听。 我将了解我是否至少可以获得一个新模型的预期时间线。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    我刚收到一封电子邮件、说他们现在正在研究这个问题。 我仍在检查他们何时准备就绪(日期尚未确认)。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    非常感谢您的帮助。

    由于日期尚未确认、您能否帮助确定是否有任何型号可替代 TCA9517A。

    然后、我可以使用它来进行仿真。

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    您能否帮助更新并回答客户的问题?

    他们一直在努力尽快完成仿真。

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bryan zheng"]

    您好、Bobby、

    非常感谢您的帮助。

    由于日期尚未确认、您能否帮助确定是否有任何型号可替代 TCA9517A。

    然后、我可以使用它来进行仿真。

    [Bobby]目前、在我们致力于生成 IBIS 模型的过程中、您能否将 TCA9509用作临时替代器件?

    Bryan

    [/报价]