This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CLC001:通过20米的 CAT5双绞线电缆生成和发送时钟和同步信号

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: CLC001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923967/clc001-generate-and-transmit-clock-and-sync-signals-over-20-meters-of-cat5-twisted-pair-cable

器件型号:CLC001

向来自西班牙的所有人致意、

我需要设计一个4端口"集线器"来生成时钟信号(38.4MHz)和同步信号、以便通过 CAT5双绞线电缆在10米至20米的距离内将这些信号分配到4个器件。

我在设计这种类型的电路方面没有经验。 您能否帮助我为该"集线器"的不同电路块以及接收器件的信号恢复块选择 IC?

感谢您的关注和帮助。
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    CLC001用于数据传输。 对于时钟分配和传输、请使用时钟缓冲器或发生器。 请单击以下链接:

    https://www.ti.com/clocks-timing/overview.html

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔:

    感谢您的评论。 首先、我将咨询"时钟和计时"链接、以选择时钟生成器件。

    但是、如果我想使用 CAT5电缆在10m 和20m 之间的距离传输时钟信号、则不应使用电缆驱动器(CLC001、 或等效组件)?,正确处理时钟信号通过电缆传输到另一端连接的设备?。

    大家好。
    此致、
    JuanD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    视情况而定。 CLC001可用于发送低速时钟。 电缆的输出端可能存在一些确定性抖动。 您可以进行检查、以确保这些符合您的应用要求。

    此致、Nasser