This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E:驱动器的输出阻抗

Guru**** 2851350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924563/sn65c1168e-output-impedance-of-driver

器件型号:SN65C1168E

您能评论 一下 SN65C1168E 驱动器的输出阻抗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregory、

    您希望了解输出阻抗的哪些信息? 阻抗随 负载情况而变化。 例如、假设 SN65C1168E 在100 Ω 负载和5V 电源下生成3V 电压。  驱动器的输出电流消耗为 30mA。 在本例中、驱动器的阻抗约为33Ohm。

    此致、

    Hao