This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:SMI 读取问题、每十次读取就得到了答案

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922184/dp83825i-smi-read-problem-every-tenth-read-got-answer

器件型号:DP83825I

尊敬的支持人员:

我将使用两个 DP83825i phy、其中的常见 SMI 接口连接到 FPGA。

PHY1:地址设置为0
PHY2:地址设置为2
MDC 时钟频率:~100KHz

我将通过读取 PHYIDR2寄存器来测试 SMI 接口。
从地址2中、我没有得到任何答案。 (phy 甚至不会尝试下拉线路)
从地址0开始、我每隔10次尝试才得到答案。 当我得到答案时、我在信号完整性方面与示波器没有什么区别。
有一个仿真时序、也在硬件上测量:


如果您有任何调试问题的建议、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    获得解决方案:

    有两个问题:
    空闲状态为高电平而不是低电平
    缺少一个时钟周期、仅发送31个时钟

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好、感谢我现在将关闭此主题的更新。