This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040:信号振幅

Guru**** 2889260 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91M040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924552/ds91m040-signal-amplitude

器件型号:DS91M040

大家好、

我的客户在系统安装 的 DS91M040中遇到反射噪声问题。 它们希望更改端接电阻值以降低噪声、但在接收器侧观察到的振幅小于预期值。

您能告诉我如何在此器件上确定输出振幅吗?
根据数据表中的图18、 如果电阻负载高于40欧姆、则振幅应约为600mV。 但在40欧姆电阻负载条件下、他们看到了300mV p-p 输出放大器。

此致、

Takashi Onawa

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    在40欧姆负载下、300mV 是不正确的。 您能否分享他们的原理图以及输出波形? 此外、它们是否使用高阻抗探针测量输出?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anyiam-San:

    我把它发送给了你。

    此致、

    Takashi Onawa