您好~团队。
使用 DS90UB953 *4EA + DS90UB960应用程序的客户发生帧同步错误(流超时),如下所示。 您是否会建议如何解决?
[2008.433460]
just4kox CSI_fmts [0].code = 0x00002011
[2008.439532]
just4kox CSI_fmts [1].code = 0x0000200f
[2008.490898]
just4kox CSI_fmts [0].code = 0x00002011
[2008.496998]
just4kox CSI_fmts [1].code = 0x0000200f
[2008.516108]
just4kox CSI_fmts [0].code = 0x00002011
[2008.522177]
just4kox CSI_fmts [1].code = 0x0000200f
[2008.540948]
just4kox CSI_fmts [0].code = 0x00002011
[2008.547072] just4kox CSI_fmts [1].code = 0x0000200f
[2008.583662] t960 3.
0030:TI960处于广播模式
[2008.839175]英特尔
ipu4 Isys 英特尔 ipu4 isys0:csi2 4接收到致命错误
[2008.846770]英特尔
ipu4 Isys 英特尔 ipu4 isys0:csi2 4错误:FIFO 溢出
[2008.854353]英特尔
ipu4 Isys 英特尔 ipu4 isys0:csi2 4错误:DPHY 不可恢复的同步错误
[2030.851497]英特尔
ipu4 Isys 英特尔 ipu4 isys0:流停止超时
[2030.858465]英特尔
ipu4 isys 英特尔 ipu4 isys0:s_stream TI964 4 0030 (外部
[2032.898496]英特尔
ipu4 isys 英特尔 ipu4 isys0:流关闭超时
[2032.905579]英特尔
ipu4 isys 英特尔 ipu4 isys0:英特尔 IPU4 CSI 2 4捕获0:清理活动队列4
[2032.905586]英特尔
ipu4 Isys 英特尔 ipu4 isys0:英特尔 IPU4 CSI 2 4捕获0:清理活动队列3
[2032.905593]英特尔
ipu4 Isys 英特尔 ipu4 isys0:英特尔 IPU4 CSI 2 4捕获0:清理活动队列2
[2032.905599]英特尔
ipu4 Isys 英特尔 ipu4 isys0:英特尔 IPU4 CSI 2 4捕获0:清理活动队列1
[2032.917431]英特尔
ipu4 isys 英特尔 ipu4 isys0:s_stream TI964 4 0030 (外部
[2034.945512]英特尔
ipu4 Isys 英特尔 ipu4 isys0:流停止超时
[2034.952475]英特尔
ipu4 isys 英特尔 ipu4 isys0:s_stream TI964 4 0030 (外部
[2036.992494]英特尔
ipu4 isys 英特尔 ipu4 isys0:流关闭超时
[2036.999669]英特尔
ipu4 isys 英特尔 ipu4 isys0:英特尔 IPU4 CSI 2 4捕获2:清理活动队列3
[2036.999676]英特尔
ipu4 isys 英特尔 ipu4 isys0:英特尔 IPU4 CSI 2 4捕获2:清理活动队列2
[2036.999682]英特尔
ipu4 isys 英特尔 ipu4 isys0:英特尔 IPU4 CSI 2 4捕获2:清理活动队列1
[2036.999688]英特尔
ipu4 isys 英特尔 ipu4 isys0:英特尔 IPU4 CSI 2 4捕获2:清理活动队列0
[2039.03939391]英特尔
ipu4 Isys 英特尔 ipu4 isys0:流停止超时
[2039.046392]英特尔
ipu4 isys 英特尔 ipu4 isys0:s_stream TI964 4 0030 (外部
[2041.150351]英特尔
ipu4 isys 英特尔 ipu4 isys0:流关闭超时
[2041.157440]英特尔
ipu4 isys 英特尔 ipu4 isys0:英特尔 IPU4 CSI 2 4捕获3:清理活动队列4
[2041.157447]英特尔
ipu4 isys 英特尔 ipu4 isys0:英特尔 IPU4 CSI 2 4捕获3:清理活动队列3
[2041.157454]英特尔
ipu4 isys 英特尔 ipu4 isys0:英特尔 IPU4 CSI 2 4捕获3:清理活动队列2
[2041.157459]英特尔
ipu4 isys 英特尔 ipu4 isys0:英特尔 IPU4 CSI 2 4捕获3:清理活动队列1
下面是 DS90UB960寄存器。
{0x32、0x01}、
0x01}、//*选择 CSI 端口0
{0x4c、0x01}、
/*选择 RX 端口0
{0x58、0x5D}、
{0x5c、0xe8}、
{0x6d、0x7C}、
0x7C}、/* FPD3_MODE (1100 -> DS90UB953 Q1)*
{0xD5、0xF0}、
{0x7c、0x01}、
/*使用 RAW10 8位模式
{0x70、0x2B}、
/* YUV422_8
{0x71、0x2C}、
{0x72、0xE4}、
{0xd2、0x84}、
{0x4c、0x12}、//选择 RX 端口1 */
{0x58、0x5D}、
{0x5c、0xe8}、
{0x6d、0x7C}、
{0xD5、0xF0}、
{0x7c、0x01}、//使用 RAW10 8位模式*/
{0x70、0x2B}、/* YUV422_8 *
{0x71、0x2C}、
{0x72、0x39}、
{0xd2、0x84}、
{0x4c、0x24}、/*选择 RX 端口2*/
{0x58、0x5D}、
{0x5c、0xe8}、
{0x6d、0x7C}、
{0xD5、0xF0}、
{0x7c、0x01}、//使用 RAW10 8位模式*/
{0x70、0x2B}、/* YUV422_8 *
{0x71、0x2C}、
{0x72、0x4e}、
{0xd2、0x84}、
{0x4c、0x38}、//选择 RX 端口3 */
{0x58、0x5D}、
{0x5c、0xe8}、
{0x6d、0x7C}、
{0xD5、0xF0}、
{0x7c、0x01}、//使用 RAW10 8位模式*/
{0x70、0x2B}、/* YUV422_8 *
{0x71、0x2C}、
{0x72、0x93}、
{0xd2、0x84}、
{0xB9、0x18}、
{0x42、0x71}、
//{0x10、0x59}、
{0x10、0x91}、
{0x19、0x0A}、
{0x1A、0xD7}、
{0x1B、0x61}、
{0x1C、0xA0}、
{0x18、0x01}、
{0x21、0x01}、
{0x20、0x00}、