This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:自动协商和配置电阻器

Guru**** 2924480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/920232/dp83867cs-auto-negotiation-and-configuration-resister

器件型号:DP83867CS

大家好、团队、

以下是客户的询问

 

  1. 在与千兆位的自协商和链路中,如果 ANAR (表9、Addr0x0004)中的 NP (bit15)电阻器未被使用,是否有任何问题?
    其配置如下
    -配置 ANAR 电阻器(启用10BASE-T、100BASE-T)
    -配置 CFG1电阻器(启用1000BASE-T)
    -执行自协商重新启动
    -链路建立后,获取 PHYSTS 电阻并确认链路加速。
    (客户认为所有配置都是在链路时与 PHY 的千兆位通信完成的)
  2. 如果上述理解正确,下一页的用途是什么?
    他们无法理解如何使用它。
  3. 如果 NP 位关闭、它可以在执行自动协商重启时与 Gbit 连接、但如果某个位打开并执行自动协商重启、则链路启动失败、PHYSTS 寄存器中的速度双工解析位保持关闭状态。
    如果使用 NextPage,是否在自动协商重新启动中有任何步骤?
  4. 读取竞争对手 PHY 的 Linux 驱动程序时,在更改延迟或自动协商配置时执行 PHY 复位。
    我们的 PHY 是否需要类似的配置?
    如果是,如果更改了哪种配置,客户需要重置?
  5. 如果 RGMII_TX_CLK_DELAY 和 RGMII_RX_CLK_DELAY 置位,则 RGMIIDCTL 电阻器中的配置将启用?]
  6. 如果未使用自动协商,客户希望使用固定配置,是否可以仅禁用自动协商启用并配置目标速度和双工模式下的双工?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     PHY 根据 IEEE 标准要求自动启用/禁用 NP 位、无需更改。 我建议您仅选择要在 ANAR 中广播的速度。

    2. 下一页:有关详细信息,请参阅 IEEE 802.3规范

    3. 如上所述,您需要启用 PHY 的广播速度

    4、对于自动协商更改、需要最小的自动协商重启或 PHY 重启。 对于延迟配置、不需要重新启动

    5. 正确

    6. 在千兆位速度下,IEEE 标准不支持强制模式。 PHY 只能在自协商模式下使用。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!  

     PHY 根据 IEEE 标准要求自动启用/禁用 NP 位、无需更改。 我建议您仅选择要在 ANAR 中广播的速度。

    ->请允许我仔细检查客户是否不需要配置 NP 位、而是需要配置速度和双工。 正确吗?

    ->客户是否可以为千兆位广播配置 CFG1电阻器?

     

    4、对于自动协商更改、需要最小的自动协商重启或 PHY 重启。 对于延迟配置、不需要重新启动

     

    ->更改自动协商配置并重新启动时,客户需要重新配置延迟和 FIFO?

     

    如果 RGMII_TX_CLK_DELAY 和 RX_CLK_DELAY 未设置(关),延迟数将典型值为2.00ns?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果它们配置了正确的自举、PHY 会通告1000Base-T 和全双工。 它们不需要进行任何寄存器更改。 他们可以阅读并确认。

    2.只有在 PHY 复位(通过寄存器复位引脚或硬件复位)时才需要配置延迟。 否则 PHY 会保留整个自动否定的配置寄存器。

    延迟设置取决于寄存器的配置方式。 如果同时启用 TX 和 RX、默认值为2ns。

    此致、
    GET