This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM MII 接口连接

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM, DP83TC811SEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922229/dp83tc811evm-mii-interface-connection

主题中讨论的其他器件:DP83TC811EVMDP83TC811DP83TC811SEVM

您好!

我正在寻找能够提供 MII 连接到 DP83TC811EVM (具有 MII、RMII、RGMII 接口的接头连接器)的可用平台或评估板。

TI 是否有任何其他产品可用于此目的?

如果不是、是否可以使用两组 DP83TC811EVM 实现 MII 接口背对背连接?

请提供建议。 谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teoh、

    MII 不能配置为背对背模式。 遗憾的是、我们没有包含 MAC 或 MC 的以太网评估板来配对 DP83TC811。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    这是不可能实现的主要原因是什么? 我确实背对背地看到了 RMII 和 RGMII。

    我很好奇、由于 DP83TC811SEVM 设计为在接头连接器中使用 xMII 接口、它是否应该用于与另一个器件/评估板连接 MII 连接接口?

    如果该器件/评估板不在 TI 内部、是否有其他器件/评估板可以这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teoh、

    在 MII 模式下、PHY 向 MAC 提供 TX 和 RX 时钟信号。 这意味着、当连接两个 PHY 时、两个时钟信号都是输出、并且不能在需要时配置为输入。

    DP83TC811 EVM 可通过跳线与 MII MAC 相连。 我不知道有任何 MAC 评估模块将 MII 引脚分接至哪个端口。 推动 DP83TC811 EVM 向引脚分接的需求是什么?

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的解释! 现在、我了解原因。

    我认为我有一个拼写错误:它应该是 DP83TC811SEVM。 此评估板具有 xMII 接口、可轻松拉至接头连接器。

    它需要 xMII 由一些外部系统驱动、以便整个评估板正常工作。

    因此、我 认为 构建该器件时需要使用具有 xMII 接口的另一个 TI 平台/EVB 来驱动该 DP83TC811SEVM。

    想知道首先使用此评估板的目的。

    无论如何、如果 TI 确实没有匹配的解决方案、我会尝试去别处寻找。要驱动此电路板。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他一些想法:

    DP83TC811是否有反向 MII 模式? 其中 RX_CLK 和 TX_CLK 可作为输入反向。

    似乎许多其他 PHY IC 具有此功能。

    但我在 DP83TC811上似乎找不到它。

    有人可以帮助确认这一点吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teoh、

    DP83TC811SEVM 的 MAC 接口引脚已拆分、客户可以测量时序信号和到另一个 MAC 的跳线连接、但这主要是针对 RMII 和 RGMII、因为可以连接具有拆分引脚的另一个 PHY、并在背靠背模式下工作。 正确、在 MII 模式下、不是很容易获得。  

    DP83TC811无法反转 RX_CLK 和 TX_CLK 的方向、从而用作另一个 MII PHY 的 MAC。  

    此致、

    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的解释。