This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410EVM:无法通过 USB 访问电路板

Guru**** 2766615 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/920364/ds110df410evm-cannot-access-board-across-usb

器件型号:DS110DF410EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANYDS110DF410

你(们)好

我有下载的软件、并针对该板进行了更新、

3.3V 上电、当前消耗的电流为80mA

2V5已启动

2V5 LED 为红色

SMBus LED 为绿色

插入 USB 电缆时、如何安装驱动程序、但 GUI 会报告找到的 USB2ANY 器件

如何与电路板通信?

Davey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如最新的 DS1xxDF410 EVM 用户指南(请参阅第2节、2)所述、 TI 最新的 SigCon Architect GUI 软件需要一个连接重定时器 I2C 引脚的 USB2ANY 接口。

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu126c/snlu126c.pdf

    由于较旧的 DS110DF410 EVM 未在板上实现 USB2ANY 电路、因此您需要单独订购 USB2ANY 软件狗。 请参阅下面的 TI 链接。

    www.ti.com/.../USB2ANY

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在一个价值800美元的电路板上是非常令人失望的、当我查看它和原理图时、它具有从 USB 转换到 I2C 的微控制器、这正是 Pod 的功能

    您能尽快为我提供 POD 贷款吗

    我们计划将重定时器用作 PRBS 模式发生器。 我们将没有输入数据流、但会以1/16的线速为输入提供时钟

    您能不能建议我需要修改哪些寄存器来实现这一点

    Davey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我个人没有 USB2ANY 单元、我可以借给你。 请与我们的销售代表 Dave Anderson 合作处理此订单请求。

    如果您提供16分频时钟模式输入数据、则会应用以下通道寄存器设置。

    寄存      器值   掩码    注释

    0C         00          08          //关闭单个位限制检查

    18          00          70          //选择除以1

    9            04          04          //启用 DIVEL 覆盖

    30          00          0F          //禁用 PRBS 生成

    1E          00          E0          //选择 PRBS 生成

    09          20          20          //启用多路复用器覆盖

    1E          80          E0          //选择 PRBS Gen

    1E          10                    //加电 PRBS Gen 模拟

    79          20          60          //启用 PRBS 发生器并禁用 PRBS 校验器

    30          0A         0F          //Powerup PRBS 时钟并选择 PRBS31

    因此、

    Rodrigo Natal

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好

    感谢您能很快回来

    我有几个问题与提供的寄存器序列有关

     

    在设置 PRBS 之前、我们是否应该进行检查以确保有信号锁定?

    第一个操作,为什么我们需要关闭单个位限制检查?

    第2行和第3行是否应按照数据表第8.5.11节第2段交换?

    将除法更改为1后,是否应将 DIVSEL overridde 更改为默认值0? 或保留为1?

    在 IP 数据为644.53125Mhz 时钟时、我假设分频设置为1、恢复的时钟为644.53125Mhz、将用于为 PRBS 计时。 这是否意味着线路速率为10.3125G 的输出?

    第4行为什么禁用 PRBS?

    未记录寄存器0x79、请提供详细信息

    我是否需要根据编程指南第3.22节设置寄存器0D 的位5?

     

    模拟问题

    所有 RX 输入是否都具有内部100欧姆端接?

    在设置 PRBS 时、您是否拥有并指示将使用多少功率、只需调整我们的电源大小即可。 功率表示为720mw、这包括 PRBS 功率、我可以在评估板上证明这一点。

    谢谢 Davey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Davey。 请参阅下面的问题输入。

     

    在设置 PRBS 之前、我们是否应该进行检查以确保有信号锁定?

    好主意。

    第一个操作,为什么我们需要关闭单个位限制检查?

    如果您使用低速时钟输入信号、则可能没有足够的数据转换来满足 SBT 检查标准。 关闭 SBT 可让您实现低转换密度输入数据的 CDR 锁定

    第2行和第3行是否应按照数据表第8.5.11节第2段交换?

    我认为这不会产生影响

    将除法更改为1后,是否应将 DIVSEL overridde 更改为默认值0? 或保留为1?

    左侧为1

    在 IP 数据为644.53125Mhz 时钟时、我假设分频设置为1、恢复的时钟为644.53125Mhz、将用于为 PRBS 计时。 这是否意味着线路速率为10.3125G 的输出?

    是的、输出数据速率将为10.3125Gbps。 强制分频器为1时、CDR 会将输入数据视为10.3125G。 它假定8T 输入模式(即8个1和8个0。)

    第4行为什么禁用 PRBS?

    这可确保清除以前的任何配置

    未记录寄存器0x79、请提供详细信息

    我刚刚意识到、我错误地提供了25G 版本重定时器的 PRBS 发生器使能序列。 抱歉。 10G 编程指南中的顺序正确。 请参见下面的。

    表35. 寄存器写入以启用 PRBS 发生器

    步骤

    共享/通道寄存器集

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

    注释

    1

    通道

    写入

    09.

    20.

    20.

    覆盖输出多路复用器

    选择。

    2.

    通道

    写入

    1e.

    80

    E0

    打开串行器(ser_en=1)。

    3.

    通道

    写入

    1e.

    10.

    10.

    为 PRBS 发生器加电。

    4.

    通道

    写入

    30

    00

    08

    复位 PRBS 时钟。

    5.

    通道

    写入

    30

    08

    08

    加电 PRBS 时钟。

    6.

    通道

    写入

    30

    00

    02

    03

    选择 PRBS9模式。 选择 PRBS31模式。

    7.

    通道

    写入

    0D

    20.

    20.

    在 Div /时钟上启用 PRBS 时钟触发、以便可以查看眼图。 禁用会导致图形周期触发。

    我是否需要根据编程指南第3.22节设置寄存器0D 的位5?

    是的。

    所有 RX 输入是否都具有内部100欧姆端接?

    是的。

     

    在设置 PRBS 时、您是否拥有并指示将使用多少功率、只需调整我们的电源大小即可。 功率表示为720mw、这包括 PRBS 功率、我可以在评估板上证明这一点

    否、不包括 PRBS 发生器。 启用发生器会增加每通道~200mW 的功耗。