This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:用于10G SFI 的 DS125DF1610

Guru**** 2968610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610, DS160PR410, DS100KR401, DS100KR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923928/ds125df1610-ds125df1610-for-10g-sfi

器件型号:DS125DF1610
主题中讨论的其他器件: DS160PR410、 DS100KR401、 DS100KR800

我们将 DS125DF1610用于10G SFI。

数据流为:

SoC -> 3英寸 FR4 ->高速连接器->背板中的10英寸 FR4布线->高速连接器-> 5英寸布线-> DS125DF1610-> 5英寸布线-> SFP+连接器。

—————————————————————————— SFI———————————————————————————————————————————————————————————————————— |

没关系吗?

如果我们要使用10GBase-KR、数据流如下所示:

SoC -> 3英寸 FR4 ->高速连接器->背板中的10英寸 FR4布线->高速连接器-> 5英寸布线-> DS125DF1610-> 5英寸布线-> SFP+连接器。

—————————————————————————— 10GBASE-KR———————————————————————————————————————— |             ———————————————————— |

它是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于您的 FR4迹线和连接器频率响应。 DS125DF1610可在奈奎斯特频率下补偿高达约31dB 的损耗。 您可以使用 DS125DF1610 IBIS-AMI 模型以及 PCB 和连接器的 s 参数来分析应用的信号完整性。

    另请注意、DS125DF1610是一款限流器件、不允许高速信号通过器件。 对于10GBase-KR、请考虑 DS100KR401或 DS100KR800。 另一种选择是也考虑 DS160PR410。

    请为您的模型使用 IBIS-AMI 模型和 s 参数、以分析应用的信号完整性。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ?是否有 WebBench 设计人员等用于仿真 DS125DF1610 μ H 的工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件仿真不再支持 WEBENCH。

    此致、

    Lee