This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:芯片启动异常

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922150/tusb8041-abnormal-chip-startup

器件型号:TUSB8041

通电后、引脚50处于高电平。 当引脚50对地短路时、可以开始 USB 器件识别。

图1是 tusb8041、图2是 MCU、图3是3.3V 和1.1V 电源;图4是3.3V 和1.1V 电源的波形、

我已经完成了以下测试:1、3.3V 和1.1V 同时上电;2、1.1V 先上电、然后3.3V 先上电;3、3.3V 先上电、然后1.1V 再上电; 但它仍处于通电状态、无法启动。 我们使用的3.3V 和1.1V 电源芯片与 evmiout 参数 Xia 相同。 请帮助分析原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    您能否为"1.1V 先上电、然后3.3V 先上电"的情况提供3.3V、1.1V 和 GRSTz 的波形? 我想确认 、在 GRSTz 无效之前、VDD 和 VDD33保持稳定至少3ms。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上图显示了3.3V 和1.1V 上电的时序、其中蓝色为3.3V、黄色为1.1V

    上图显示了3.3V 和 GRSTz 引脚的充电时序、其中3.3V 为蓝色、GRSTz 引脚为黄色

    上图显示了1.1V 和 GRSTz 引脚的充电时序、其中蓝色表示 GRSTz 引脚、黄色表示1.1V

    今天我一直在调试、但没有取得任何进展。 您能否检查这些上电的时序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以尝试填充 R83和移除 R87? 您的器件似乎处于 SMBUSz 模式、而不是 I2C。 SMBUSz 模式将使芯片在 SMBus 正确编程之前不起作用。 I2C 模式可让您在无需编程的情况下正常运行。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我移除了 R87电阻、但我仍然无法通过焊接来识别 R83电阻。 但在上电后、我将 TUSB8041芯片的50个引脚接地、将其连接到2-3芯片并将其断开。 然后、芯片可以识别 TUSB8041芯片和已安装的 USB 器件。 请帮助确定上述电源序列是否有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我建议在调试和移除任何 EEPROM 时将 TUSB8041保持在 I2C 模式。

    对于无源复位、您的1.1V 电压应在3.3V 电压轨之前保持稳定。 这可防止 TUSB8041在1.1V 内核电压稳定之前退出复位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mailk

    1) 1)在调试期间、已将 TUSB8041芯片的39个引脚上拉并调试为 I2C 模式。

    2) 2)在调试过程中、我尝试先稳定1.1V、然后稳定3.3V、但仍然无法识别成功的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    您能否使用 USBView 了解 TUSB8041是否正确枚举到 PC?  您能否提供完整的原理图以便我查看? 是否正确识别了 USB 2设备?