This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041无法识别 USB 闪存驱动器

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923830/tusb8041-tusb8041-cannot-recognize-the-usb-flash-drive

器件型号:TUSB8041

我设计了一个电路。 只有当 TUSB8041芯片的50个引脚与 GND 连接时、它才能识别 USB 磁盘。 但是、当我使用 CPU 的 IO 控制 TUSB8041时、我无法识别 USB 磁盘。

请参阅随附的原理图(1012_USB.PDF).e2e.ti.com/.../1012_5F00_USB.pdf

下图显示了我的测试的加电时序、其中黄色为1.1V、蓝色为3.3V

下图显示了我的测试的加电时序、其中 TUSB8041芯片50引脚(GRSTZ)为黄色、3.3V 为蓝色

下图显示了我的测试的加电时序。 黄色为1.1V、蓝色为 TUSB8041芯片50引脚(GRSTZ)。

请与 TI 工程师跟进。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    您是否要在本主题或您之前的主题中继续讨论?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Malik

    我只是在另一篇帖子上看不到回复、抱歉!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    好的、我将关闭这个线程。