This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:当插入器件时、CC 和 DIR 保持高电平

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924415/hd3ss3220-cc-and-dir-keep-high-when-plug-in-a-device

器件型号:HD3SS3220

尊敬的团队:

我的客户在桌面应用程序上使用 HD3SS3220。  

在上一代 DT 中、它们使用 HD3SS3220的 ID 引脚来控制外部电源开关。

在这一新一代中、它们使用集线器的 GPIO 来控制外部电源开关。  

但现在他们看到了一个问题、即当器件连接时、CC 和 DIR 引脚仍然保持高电平。

 

在上一代中、它没有相同的问题。  

VBUS_DET 是否是可能的根本原因? 它们通过909k 上拉电阻器将 VBUS_DET 连接到 VBUS。 但现在电源开关由集线器控制。

CC 检测后、电源开关是否必须在一定时间内导通的时序规格?

请帮助澄清此问题。

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    当您翻转器件时、电流生成平台的波形会发生什么变化? 是否有可供我查看的原理图? DIR 上似乎有一些奇怪的东西。 使用的测试设备是什么?提供的两个波形中是否使用了相同的设备?