This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:TVP5150AM1作为视频编码器

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923851/tvp5150am1-tvp5150am1-as-a-video-encoder

器件型号:TVP5150AM1

大家好、

我的一位客户正在使用我们的 TVP5150AM1、现在有一个与此器件相关的问题。

------------------

在当前项目中、我们使用 TVP5150AM1作为视频编码器来对复合信号进行编码。

在本例中、TVP5150AM1连接到 STM32H743的数码相机接口。

由于 TVP5150AM1的数据表可供我们使用、我们无法清楚地分配 TVP5150AM1的输出格式。

TVP5150AM1当前设置为输出格式"8位4:2:2、具有离散同步"。

但是、我们在控制器中进行的进一步处理不会产生有意义的结果。

 

一方面、传输的颜色格式 YCbCr 不清楚、我们无法指定颜色通道的排列顺序(例如 YCbYCr 或 CbYCrY (对于4:2:2))。

此外、某些同步信号似乎未正确传输到摄像头接口。 因此、无法存储稳定的图像。

 

是否有关于更详细描述数据的输出格式的更详细说明?

我们根据数据表中的"示例2"初始化了 TVP5150AM1、并根据我们的要求调整了输入信号。 我们是否需要考虑此处的任何其他设置?

--------------

请在这种情况下提供帮助

谢谢

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Martin、

    遗憾的是、我们无法支持有关 TVP 系列器件的任何查询。

    产品文件夹中已经提到了这一点

    https://www.ti.com/product/TVP5150AM1

    对由此给您带来的不便和缺乏指导表示遗憾。

    雷克斯