This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:能否将 TPD12S016与微型同轴连接器搭配使用?

Guru**** 1165790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD12S016
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923770/tpd12s016-can-i-use-tpd12s016-with-a-micro-coaxial-connector

器件型号:TPD12S016

从 TPD12S016的数据表中、我发现它与标准 HDMI 连接器相连。 是否可以将其与使用标准 HDMI 连接器的微型同轴连接器配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此问题指派给相关专家、他们将很快返回给您。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件专为 HDMI 连接器应用而设计、我不知道您的微型同轴连接器引脚、如果您的目标是 ESD 保护、则可能会满足要求、但您需要考虑 CEC、I2C 等其他功能引脚中的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    感谢您的回复、

    我使用的是 USL00-30L 微同轴连接器、我想使用 TPD12S016实现 ESD 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想你可以尝试一下,谢谢!