This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV048A:ROUT 上的 LED 负载

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV048A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923447/ds90lv048a-loading-led-on-rout

器件型号:DS90LV048A

大家好、

是否可以在 DS90LV048A 的输出端连接 LED?

ROUT 也将连接到 LV047A。 极性待定。

LED 电流最大为10mA

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    连接到 DS90LV048A 输出上的 LED 将会很好地工作。

    对于10mA 最大值、您需要一个与 LED 串联的串联电阻器来限制电流。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee - San、

    感谢您的回答。

    请告诉我以下内容。

    DS90LV048A 输出(ROUT)的最大 IOL 和 IOH 值是多少?

    此致、

    Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee - San、

    感谢您的回答。

    请告诉我以下内容。

    DS90LV048A 输出(ROUT)的最大 IOL 和 IOH 值是多少?

    此致、

    Sakai