This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:设计问题

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923981/pca9306-design-question

器件型号:PCA9306

您好!

请查看下面的客户问题。 谢谢。

表中列出了有关 PCA9306DCTR 的问题1~3

  1. A 和 B 侧 VIL_max
  2.  1.8V 侧输入0.6时 PCA9306DCTR 的最大电压为3.3V 的哪一端?
  3. 它是否具有重新驱动能力或通过?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件是一种开关、每当任一端的电压低于 VREF1时、该开关就会导通。 因此、它不会缓冲或接收信号、并且没有有意义的 VIH/VIL 规格。 当一端为低电平时、另一端的相应信号将处于类似的电压-器件中的电压将轻微上升、等于开关导通状态电阻乘以应用的下拉电流。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意、您可能拥有的器件原理图设置不当(我无法在感兴趣的引脚上看到完整原理图或网络连接)、 要进行电平转换、您需要将 EN 引脚短接至 VREF2。

    -Bobby