This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534A:最大 电流消耗

Guru**** 2969250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924035/tca9534a-max-current-consumption

器件型号:TCA9534A

您好!

在我们检查器件的最大功耗时、我们需要检查 TCA9534A的电流消耗。

但数据表中仅提到连续电流。 我们想知道、如果所有块都在工作、芯片可以消耗的最大功率是多少。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Radhakrishnan、

    根据建议的运行符号、"每个配置为高输出的 P 端口 I/O 必须在外部限制为最大10mA、并且所有 I/O (P 端口 P7-P0)通过 VCC 提供的总电流必须限制为最大80mA。"

    您可以通过 P=I*V (drop)计算功率、其中 IOL =10mA、10mA 时的 VOL 为0.7V、因此 P = 7mW (如果使用 VOH、耗散功率将会更小、因此这将为我们提供最坏的情况)

    此器件有8个 GPIO 通道、因此总功耗为7mW*8= 56mW。

    工作模式和待机模式电流的测量单位为 uA、因此与 GPIO 功耗相比、这可以忽略不计、因此我将选择忽略它。

    SDA 被限制为" SDA 引脚必须被外部限制为最大值12mA"、并且在3mA IOL 上电压为0.4V。 如果我假设线性度,那么在12mA 1.6V 时将是电压(可能不是因为我们构建了更高的裕度,甚至可能会看到饱和,具体取决于 Vcc.... 但我将再次假设是最坏的情况)...

    P=1.6V*0.012A = 19.2mW

    总功率= 19.2mW + 56mW。 = 75.2mW

    -Bobby