This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:有关 hd3ss3220 UPF EVM SCH 的问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922387/hd3ss3220-questions-about-hd3ss3220-upf-evm-sch

器件型号:HD3SS3220

大家好、

我的客户希望使用 HD3SS3220开发 mifi 软件狗。

有关 HDSSS3220 UFP EVM SCH 的问题如下:

1、为什么我们在这里放置 R10、R11、R6、R7电阻器、客户不理解设计说明4。

2、CTX2P 和 CTX2N 上有交流耦合电容、为什么不在 CRX2P、CRX2N 上放置交流耦合电容?

3.设计说明#6指出 diff Paris 布线的共模为85-90欧姆、50欧姆。 这是否意味着我需要在每条布线中连接50欧姆分辨率?

 此致、

Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubiao、

    由于内部高速多路复用器在 R10、 R11、R6、R7两侧完全交流耦合、因此 R7提供直流偏置。

    2. CRX 引脚允许交流耦合。 由于 CRX 连接到 DFP TX、因此不包含这些电容器、DFP TX 是交流耦合的(CRX 引脚由 DFP 进行交流耦合)。 最近的建议是、CTX1/2应与220nF 的交流耦合、CRX1/2应与330nF 的交流耦合。

    此注释是指 PCB 布线本身的阻抗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:220 kΩ 电阻器的用途是在 USB 器件从 USB 连接器中移除后的250ms 内对电容器放电

    2:TX 的另一侧应该有交流电容

    3:否、这用于布线阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Brian Zhou "]

    1:220 kΩ 电阻器的用途是在 USB 器件从 USB 连接器中移除后的250ms 内对电容器放电

    2:TX 的另一侧应该有交流电容

    3:否、这用于布线阻抗。

    [/报价]

    这是否意味着高速链路不需要 TxP 和 GND 之间的100k 欧姆。

    2.明白了。

    3.如果差分布线阻抗小于要求的85-90欧姆、我需要使用外部分辨率来补偿布线阻抗、对吧?

    感谢您的反馈。

    此致、

    Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:这些电阻器只需要>2V 的共模电压

    3:您无法通过添加额外的电阻器来补偿布线阻抗。 请阅读传输线路和 TDR 相关材料

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我发现 CC1引脚控制 Ch2 (TX2和 RX2)、CC2引脚控制 Ch1 (TX1和 Rx1)。

    但是、这与笔记本电脑 C 型端口相反。

    1.在客户电路板上,我们无法交换 CC1和 CC2引脚连接,是否有任何方法切换“DIR”控制逻辑。 如果没有、请告知您如何交换 CC1  

    2. CABLE _DIR (寄存器0x09的位5)是否与 DIR 引脚输出相同?

    此致、

    Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:TX1/RX11、TX2/RX2由 DIR 引脚控制、而不是 CC1/CC2

    2;   在 DIR 引脚输出时、CABLE _DIR (寄存器0x09的位5)应相同