This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS8921:引脚对引脚替代产品

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LBC179, DS8921

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923709/ds8921-pin-for-pin-replacement

器件型号:DS8921
主题中讨论的其他器件:SN75LBC179

我在上一个主题中看到 、建议将 SN75LBC179AP 用作 DS8921 DIP 封装的引脚对引脚替代品。   不过、我认为引脚5和6 (反相和非反相输出)在两者之间是反相的。  我认为这会引起问题。  快速扫描其他选项(包括一些其他供应商)均具有 SN75LBC179型 引脚排列。  是否有与 DS8921引脚相同的其他选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    很棒的地方!  DS8921对于这种类型的器件而言、引脚分配似乎非常不寻常、我不知道原因。  不幸的是、我知道的每一个其他选项都支持 DIP 封装、与 SN75LBC179匹配。

    最大