This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS10CP154A:未使用的引脚

Guru**** 2794745 points

Other Parts Discussed in Thread: DS10CP154A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923105/ds10cp154a-unused-pins

器件型号:DS10CP154A

大家好、团队成员。

我对 DS10CP154A 有任何疑问。

1、如何端接未使用的输入引脚(例如 IN1+、IN1-)和输出引脚(OUT1+、OUT1-)?

2. 对于未使用的输出端口,应设置以下哪一项?(例如 S30、S31)
  未使用的输入端口或其他端口。

此致、

Yoshiaki.Tsujio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1)。 您可以通过49.9 Ω 电阻将未使用的输入连接到 GND。

    2)。 您可以选择其中一个未使用的输入以路由到未使用的输出。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔

    感谢您的快速回复。

    我理解答案。

    让我再检查一点。

    未使用的悬空输出引脚是否存在问题?

    BR.Yoshiaki.Tsujio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不希望出现浮点输出问题、或者我们注意到存在任何问题。

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔

    我还有其他问题。

    >1)。 您可以通过49.9 Ω 电阻将未使用的输入连接到 GND。

    是否需要49.9Ω Ω 电阻器?
    是否无法直接连接到 GND?

    BR、

    Yoshiaki.Tsujio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为以49.9欧姆的预期阻抗终止是一个好的设计做法。 此外、49.9 Ω 电阻器还可在热插拔或上电期间保护高速输入免受 GND 平面上潜在尖峰的影响。

    此致、Nasser