This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:如何通过 I2C 接口调整 EQ

Guru**** 2513965 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923521/tusb544-how-to-adjust-eq-via-i2c-interface

器件型号:TUSB544

 大家好、

我的客户希望通过 I2C 微调 EQ 值、那么您能建议如何操作? 目前他们的眼图不是很好。

根据所连接的 DP 软件狗、它们将 tusb544设置为"4-lane_dp"或"2-lanes_dp+usb3.1"。

那么、他们需要调整哪些寄存器?  UTX1EQ_SEL 或 URX1EQ_SEL ...TEC

BTW、UTX1EQ_SEL 或 URX1EQ_SEL 是否包含"下行端口"和"上行端口"设置?

哪些位是 DFP? 哪些位是 UFP?

对于"R"和"F"、我们应该在 i2c 寄存器中设置什么值?

 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul

     表7详细说明了 TUSB544处于 GPIO 模式时每个可用组合的增益值。 通过更新寄存器 URX[2:1]EQ_SEL、UTX[2:1]EQ_SEL、DRX[2:1]EQ_SEL、DRX[2:1]EQ_SEL 和 DTX[2:1]EQ_SEL、每个通道以及 I 2C 模式下的上行和下行端口也可以使用这些相同的选项。

    URX[2 :1]EQ_SEL、UTX[2:1]EQ_SEL、DRX[2:1]EQ_SEL 和 DTX[2:1]EQ_SEL 位于寄存器0x10、0x11、0x20、0x21中。 请注意,在软件更改 I2C EQ 设置之前,必须将 EQ_OVERRIDE 设置为1'B1。

    3.请参阅表4以了解与下行/上行端口相关的均衡设置。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的回复。

    另一个问题是:

    表7仅介绍了如何通过 GPIO 控制均衡、

    但它并未描述我们应该为特定 EQ 增益设置哪些 i2c 寄存器值。

     例如 DisplayPort_2寄存器、

    它有4位用于 UTX1EQ_SEL、4位用于 URX1EQ_SEL、

    如何将这些位映射到表7?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul

    表7中的第一行从 EQ 设置0开始、一直到 EQ 设置15。  

    例如、如果您将0写入寄存器、它将与此相对应

    谢谢

    David