This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234-Q1:接口论坛

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923659/sn65hvd234-q1-interface-forum

器件型号:SN65HVD234-Q1

尊敬的所有人:

我需要使用 canbus 接口连接2个器件。

我没有接地基准。 仅提供 CANH、CANL 和 Power+引脚。

如何连接它们以交换 CAN 消息?

第一个器件的正极引脚与其内部接地端的电压为42Vdc。

第二个器件的正极引脚与其内部接地端的电压为30V 直流。

我能否连接正极线路并选择 cantus 驱动器+/-15V 共模电压?

非常感谢您的任何帮助。 此致。

Devis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devis、

    您所描述的内容似乎是合理的-如果直流稳压器按预期运行、您基本上会有12V 的共模转换。  如果收发器可以在12V 共模范围内进行通信、则数据应通过链路实现通信。  不过、您可能需要验证此类设置实际产生的接地电位差、以验证假设。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。

    此致。

    Devis