This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:TIC12400-Q 用于模拟电压检测

Guru**** 2913110 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923917/tic12400-q1-tic12400-q-used-for-analog-voltage-detection

器件型号:TIC12400-Q1

尊敬的 先生:

 

现在、我们的 BCM 中使用了 TIC12400-Q1进行输入信号检测、但我们发现模拟电压检测存在问题。

 

我们无法闭合湿性电流,这意味着我们无法将湿性电流设置为0mA,因此由于这种湿性电流效应,MSDI 无法检测到精确的模拟电压值,我们尝试逐个配置寄存器。 但我们无法闭合湿性电流

 

因此、您是否有任何有关 TIC12400-Q1模拟电压检测的参考设计或应用手册、例如、某些压力传感器输出是车辆应用中的模拟电压。

 

非常感谢!

BR。

Zuo Chenggang

电子邮件:zuocg@senptec.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zuo、

     TIC12400-Q1的默认设置为0mA 湿性电流、因此您不必对寄存器进行编程即可执行任何操作、因为这是默认设置。 您正在向寄存器写入什么内容? 除非您将其打开、否则湿性电流不应打开。  

    遗憾的是、有关该部件的所有应用手册都涉及开关检测、我认为您没有根据您的帖子进行检测。 如果您可以分享您尝试使用此器件的应用程序的更多详细信息、那将非常好、并且还将帮助我了解您所面临的问题。  

    最棒的

    Parker Dodson