This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011A:微型 LVDS 解决方案

Guru**** 2874350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921671/ds90lv011a-mini-lvds-solution

器件型号:DS90LV011A

大家好、

客户想知道我们是否有 mini-LVDS 转 LVDS 解决方案?

如有任何应用、请告知我们、该应用程序是电视。

谢谢!

专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    您能否分享其 mini-LVDS 驱动器的规格?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    -支持1280x720_60Hz / 1366x768_60Hz / 1920x1080 _60Hz

    -支持两个数据格式输入:6位高 FRC 和8位

    -支持 6线对 和3线对 (最多1个端口6线对 或2个端口3线对)

    谢谢!

    专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    很抱歉、我是说请分享电气规格。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据与客户的沟通、他们需要4个通道、信令速率为250Mbps。 但是、使用我们的 Web 工具进行筛选、似乎我们没有 Mini-LVDS 转 LVDS 解决方案。

    应用是电视、主板是 mini-LVDS、需要连接到 LVDS 显示屏。 我们是否有任何能够满足客户需求的解决方案?

    谢谢!

    专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    我们没有指定用于 mini-LVDS 的任何器件。 但是、无需转换即可将其直接连接到 LVDS 接收器。 我不熟悉微型 LVDS、因此我需要知道其驱动器的电气规格。 请分享其微型 LVDS 驱动器的电气规格(例如、您可以查看 DS90LV011A 的电气特性表)。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅随附的客户微型 LVDS 规格、该微型 LVDS 输入需要转换为 LVDS 输出。

    谢谢!

    Patty e2e.ti.com/.../p18.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    这些规格(VID 和共模电压)已经与 LVDS 兼容。 它不需要任何转换。

    此致、

    I.K.