This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD040:热插拔后的差分输出误差电压格式

Guru**** 2894640 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922744/sn65mlvd040-differential-output-error-voltage-format-after-hot-swap

器件型号:SN65MLVD040

你(们)好。

我的客户使用 SN65MLVD040作为 LVDS 发送器、将单端转换为 LVDS 输出。 有时、在接收器热插拔后、LVD040发送器端口之一输出误差电压格式、如下面所示。 反相和同相输出处于同一相位(如 CH2和4所示)、并且它们的共模电压变为零。 再次为其加电可以恢复到正常的差分输出。

我想知道内部电路受热插拔影响的可能机制。  然后、我将要求客户添加解决方法、以保护此器件的易受影响部分。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您可以再次共享图像吗? 它看起来像是另一个通道被切断了。 此外、您能否包括输入信号?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    下面是通道的差分输出、同相和反相输出处于同一相位、共模电压为零。 其他通道正常。 在接收器与其他通道断开连接之后。 该通道恢复正常运行。

    可能是某些系统问题会影响内部电路。 我想知道可能的内部操作、然后   我将找出 触发它的外部原因。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对此是否有任何意见?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    很抱歉耽误你的时间。 这是一个旧器件、因此我没有有关器件内部电路的信息。 但是、如果这仅在热插拔后发生并通过复位修复、那么热插拔看起来会使器件处于不良状态。  在热插拔过程中的任何时间点、您的设计是否违反了数据表中列出的任何绝对最大额定值?

    此致、

    I.K.