This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:将 Sigcon Architect 用于定制板

Guru**** 2964260 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410EVM-SMA, DS160PR410EVM-RSC, DS160PR410, USB2ANY, DS160PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923194/ds160pr410-using-sigcon-architect-for-custom-board

器件型号:DS160PR410
主题中讨论的其他器件:、 、USB2ANY、 DS160PR810

你好

我想使用 Sigcon Architect 为定制板而不是 EVM 设计和编程 EEPROM。

一个 x8 PCIe 和两个 x4 PCIe 将分为8x `410 `s。 所有`410器件共用一个 EEPROM。

在适用于 EVM 模型的 SigCon GUI 中有两个选项- DS160PR410EVM-RSC 和 DS160PR410EVM-SMA。

是否可以将板添加到包含设置的列表中? 是否有从文件加载配置的选项、例如?

此致、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    DS160PR410 SigCon GUI 不允许您使用自己的设置将电路板添加到列表中。  但是、鉴于您的电路板具有与 DS160PR410EVM-RSC 相同数量的 DS160PR410器件、您可以使用 DS160PR410EVM-RSC GUI 配置文件来配置器件并生成 EEPROM 配置文件。

     但是、GUI 目前没有对 EEPROM 器件进行编程的功能。  计划稍后添加此功能。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回答。。

    `m EEPROM 编程目前不可用、我感到非常惊讶。
    发布新版本的 Sigcon Architect 时是否有任何信息?

    我希望使用 USB2ANY 进行 I2C 访问时不会对任何定制板造成任何限制。

    P.S.

    请告诉我 、Sigcon Architect 如何检测使用自动检测命令按钮连接的套件(RCS 或 SMA)?

    此致、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    目前,计划在年底发布更新版本。

    但是、我有一个未发布的 GUI、可用于对 EEPROM 器件进行编程。  如果您注册 myTI 帐户(如果您尚未注册)并提供您的电子邮件地址、我可以让您访问下载该帐户。

    我们将考虑您对使 SigCon Architect 更加灵活地控制定制板的反馈意见。

    DS160PR810 SigCon Architect GUI 只需扫描 I2C 地址即可。  如果它仅从预期列表中检测到单个地址、则假设它已连接到 DS160PR410EVM-SMA (仅具有单个器件)。  否则、它会选择 DS160PR410EVM-RSC、并期望在 I2C 总线上"查看"8个器件。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Davor

    感谢您的回答。
    我会向您发送我的电子邮件。

    此致

    维克多