This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:Vdd 下的电压

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923992/dp83826i-volts-over-vdd

器件型号:DP83826I

您好!

为了平衡热量,我将在微控制器和其他逻辑的单独3.3V 稳压器上运行 DP83826I (VDDA 和 Vdio 连接在一起)。 3.3V 稳压器可能不匹配的电压最多为0.14V (例如 +0.14V 视差或-0.14V 视差)。 地面与往常一样相同并连接在一起。 此外、在 Vdd 下+0.3V 时、微控制器似乎正常。

对于 I/O 信号、DP83826I 的电压比 Vdd 低多少?

谢谢、

~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、

    根据数据表的建议运行条件部分、DP83826I 在 VDDA、VDDIO 和 IO 引脚上的额定电压可承受3.3V +/- 0.3V。

    此致、
    Justin