This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:无 FET 时的最大 PD 能力

Guru**** 684350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TIDA-050012
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922735/tps65987d-maximum-pd-capability-without-fet

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TIDA-050012

您好!

实际上 是否可以在没有 FET 的情况下以20V 和5A 的电压运行 TPS65987D 并实现100W 的去 iliver?

在这种情况下、需要耗散多少热量?

谢谢、此致、

Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    您是否能够更详细地分享此问题的背景信息? 主要是、您为什么考虑不在电源路径中使用 FET?

    同样通过 FET、您是指 TPS65987D 内部的电源路径还是指 TPS65987D 控制的外部电源路径?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

    电源路径以内部 PPHV 为基准。

    由于通过的功率为100W、因此需要考虑热耗散。

    当 RDS_ON 为30m Ω 和5A 时、它将散发4.5W 的热量。

    结至环境热阻为57.7C/W、温度差等于260C。 同时、结点热关断为165C。

    上述计算假设热量通过空气传导、如果大多数热量通过 PCB 上的铜焊盘传导、则可能不会出现这种情况。

    如果 TI 有 有关100W 连续 PD 的数据、请分享结果。

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    感谢您的澄清。 我没有有关该测试条件的具体数据、但内部电源路径的额定电流为5A、您可以在数据表中看到这一点。 因此、我们通过内部测试/验证来验证该规格

    此外、如果此应用仅用作源、您可以考虑使用电源双组功能、本参考设计 TIDA-050012对此进行了说明