This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV047A:DS90LV047A/DS90LV048A:EN 引脚

Guru**** 1693050 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV048A, DS90LV047A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923766/ds90lv047a-ds90lv047a-ds90lv048a-en-pin

器件型号:DS90LV047A
主题中讨论的其他器件:DS90LV048A

请告诉我 DS90LV047A 和 DS90LV048A EN 引脚的相关信息。

将 EN 引脚连接到3.3V 时是否需要上拉电阻器?

直接连接是否有问题?

Br、Yoshiaki.Tsujio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直接连接到3.3V 电源时没有问题。

    此致、

    Lee