This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:以太网1000Base-X

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923595/ds100mb203-ethernet-1000base-x

器件型号:DS100MB203

你(们)好  

我有 DS100MB203的设计

我想获取1000Base-X 的链路、但收到了数据包丢失

DS100MB203支持1000Base-X?

如果您能查看原理图、我将不胜感激

随附的原理图。

e2e.ti.com/.../del0670020_5F00_sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ami:

    我没有在所有 DS100MB203端口上看到交流耦合。  此器件需要交流耦合。

    您对 DS100MB203使用哪些设置?  我看到 SMBus 已配置。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    有交流耦合电容器

    C116-C123、C128-C131

    现在我不使用 SMBus,我想使用引脚配置

    此致

    AMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 ENSMB 信号被拉高。  为了进行引脚控制、必须将该引脚拉低。

    此致、

    Lee