This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30E:当 IO 变为高阻抗时、最大电压为多少

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB30E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923896/ts3usb30e-what-s-the-maximum-voltage-when-io-becomes-high-impedance

器件型号:TS3USB30E

大家好、

当 Vcc 为3.3V 时、IO 阻抗非常低、而当 Vcc 为0V 时、IO 阻抗非常高。

如果 Vcc 从3.3V 开始下降、我是否可以知道 IO 何时变为高阻抗?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    当 VCC 低于3V 时、TS3USB30E IO 将变为高阻抗。(超出正常电源电压范围)或 OE 为高电平。