主题中讨论的其他器件:TPS65987
您好!
当 TPS65987从"区域1"加载增补软件集+配置文件时、我会看到一个问题。 它似乎总是返回错误的"版本(寄存器0x0F)"、因为它总是返回0xF7071000、而不是应该返回的0xF7071008。 从"区域0"加载增补软件集时 ,版本(Reg. 0x0F)将正确返回 0xF7071008。
有趣 的是、自定义配置文件不受影响、我能够正确协商自定义 PDO、但我担心的是、如果最新的 TI 补丁0xF7071008无法进行修复/修改、我将看到其他差异。
作为可能的提示、浏览二进制文件时、我只会看到包含" 0xF707"的2个位置、区域区域区域开头的一个位置包含正确的"0xF7071008"
但是、在较低的几百字节处有一个"0xF7071000"、这可能是某个情况、也可能只是一个奇怪的巧合。
您能否帮助澄清返回旧修补程序0xF7071000的版本的后果?
谢谢、
Ilya