This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:AM26LV32E 信号端信号振幅

Guru**** 2941590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923759/am26lv32e-am26lv32e-signal-ended-signal-amplitude

器件型号:AM26LV32E

尊敬的团队:

您是否愿意检查原理图中是否有任何错误? 现在只有 Z 通道可以输出单端信号、但幅值不足、A 和 B 通道没有信号输出。

通道1差分信号;通道2- Z 单端信号;通道3- A 信号端信号。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    这很奇怪;原理图对我来说看起来是可以的。  您确定部件焊接正确(并且引脚1方向正确)吗?  您能否验证电源是否为3.3V?  测量探针的阻抗是高(~1 MOhm)还是低(~50 Ω)?  (较低的阻抗会为该输出带来更多的负载、并可能降低电压、因此最好使用较高的阻抗。)  是否有其他任何东西连接到单端输出、例如错误地配置为输出而不是输入的 MCU GPIO?

    此致、
    最大