This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3232E:我们是否有 RS232和 RS485引脚对引脚封装?

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923820/trsf3232e-whether-we-have-rs232-and-rs485-pin-to-pin-package

器件型号:TRSF3232E
主题中讨论的其他器件:TIDA-00540

大家好、

 请问   我们是否有两个 RS232和 RS485器件、它们具有相同的封装?

客户希望制作 RS232和 RS485 P2P 封装...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    我们目前没有这样的器件。  请注意、在某些情况下、这可以使用单独的 RS-485和 RS-232收发器来实现- TIDA-00540中提供了一个示例:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00540

    这样可以在收发器选择和 PCB 布线方面实现更大的灵活性、使用较新的较小封装收发器有助于减小所需的 PCB 面积。

    此致、
    最大