This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:与 TCA9517A 连接

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96, TCA9517A, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923745/p82b96-connection-with-tca9517a

器件型号:P82B96
主题中讨论的其他器件: TCA9517ATCA9517

各位专家、您好!

我想知道如何在 TCA9517A 和 P82B96之间进行连接。

我的理解是:
[连接]
1. Sx 侧 TX 端 <=>A 端 b side  =>它将正常工作。
2. Sx 侧 TX 侧 <=>B 侧 A side  =>它无法正常工作。

我的理解是否正确?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家、您好!

    这是一个方框图。 请说明它是否正常工作。
    P82B96_TCA9517A_connection.pptx

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在 PowerPoint 中附加的内容将起作用。

    尽管我需要指出、P82B96的设计目的是连接到 TX/RY+TY/RY 侧的其他 P82B96、因此您现在拥有的设置并不是器件的使用方式。 P82B96可以支持非常高的 IOL、因此可以支持长电缆通信、但 TCA9517不像 P82B96那样支持、这将是限制因素。 您需要确保电缆侧的 IOL 不会过大。 30cm 不需要强上拉电阻器、因此我说这可以起作用(9517到 P82B96的一端)。

    -Bobby