This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754C:关于推荐的外部 XTAL 供应商

Guru**** 2927140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923579/tl16c754c-about-recommended-external-xtal-vendor

器件型号:TL16C754C

大家好、

 

我在数据表中找到了建议的外部 XTAL 值。

但是、我想知道推荐的 XTAL 供应商。

如果您有任何信息、请告诉我们吗?


 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、您好!

    我们不推荐任何特定的晶体供应商用于此器件。  上述推荐的 R/C 值是基于典型晶体特性的建议值、但可以根据需要进行细微修改以支持给定的晶体器件。  通常、最好选择一个能够支持与此图中所示相似负载电容的晶体、因为众所周知、晶体驱动器电路能够很好地处理此建议负载。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    感谢您的快速回复。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏