This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31-EP:绝对最大额定值:SN65LVDS31-EP 支持的差分输出共模电压

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31, SN65LVDS33-EP, SN65LVDS31-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921426/sn65lvds31-ep-absolute-maximum-rating-differential-output-common-mode-voltage-supported-by-sn65lvds31-ep

器件型号:SN65LVDS31-EP
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS31SN65LVDS33-EP

您好!

我在我的设计中使用的是 SN65LVDS31、我想知道差分输出在不降级的情况下可承受的最大电压是多少? 输出与7V 齐纳二极管的同步使我认为在7V 下没有降级、您能确认这一假设吗?

此致

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    SN65LVDS31将输出 的最大共模电压为1.375V -您实际上无法对其进行任何控制。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉,我的问题不是 SN65LVDS31发出的最大输出电压,而是 SN65LVDS31在其差分输出上支持的电压?

    如果我在其输出端施加7V 的电压,则组件会降级?

    此致、

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    哦、我的错了。 但为什么要对输出施加任何电压?

    否、7V 仅是二极管额定电压。 输出没有指定的最大额定电压(实际上没有理由)、但我假设它与输入的 Vcc+0.5相同、因为等效原理图看起来相似。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些组件用于我们设备的外部接口、我们希望显示 在外部接口出现故障时该组件不会降级。

    是否确定该组件在这些输出上仅支持 VCC+0.5V? SN65LVDS33-EP 可在其差分输出上支持6V 电压、并且接口几乎相同。

    此致、

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    SN65LVDS33-EP 没有差分输出。 我认为您是指差分输入、但无论哪种情况下、接口几乎都是不同的-它们是非常不同的。 LVDS 驱动器输出与 LVDS 接收器输入不等效。 它们是针对不同的事物而指定的、并且没有相同的电气特性或架构。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我是说不输出差分输入。

    好的、那么您可以确认我们可以施加到 SN65LVDS31-EP 差分输出上的最大电压是 VCC+0.5V 吗?

    此致、

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    很抱歉耽误你的时间。 是的、这应该是正确的。

    此致、

    I.K.