This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS4:LVSD 驱动器1.8V

Guru**** 2952020 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS4, SN65LVDS179, SN65LVDS1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923349/sn65lvds4-lvsd-driver-1-8v

器件型号:SN65LVDS4
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS179、 SN65LVDS1

您好、先生、

我们迫切需要1.8V 电源 LVDS 驱动器和接收器(我们的器件为1.8V)。 我们找到了 TI 的 LVDS 接收器(TI SN65LVDS4)、该接收器可由1.8V 或2.5V 内核电源供电运行、但找不到相应的 LVDS 驱动器。
因此,我们有以下问题:

1.您知道市场上有什么1.8V 电源 LVDS 驱动器吗?
如果没有、能否在1.8V 电压下使用2.5V 或3.3V 电源 LVDS 驱动器(例如 TI SN65LVDS1或 TI SN65LVDS179)?
我注意到、这些芯片的最大电源电压范围通常为-0.5V 至4V。 这些芯片在1.8V 电源下是否运行良好?

我们的器件仅接受1.8V LVDS 输入信号。 因此、我们还需要一个1.8V LVDS 驱动器。 您有什么理想的方法来实现它吗?
在1.8V 电源电压下使用2.5V 或3.3V LVDS 驱动器。 可以这么做吗?

非常感谢您的参与。

此致、

m