This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD11-HT:常见器件故障

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923574/sn65hvd11-ht-frequent-device-failure

器件型号:SN65HVD11-HT

这些器件的故障率相当高。 我在寻找一些关于为什么?

芯片用于井下系统。 石油钻井设备受到非常恶劣的环境的影响。 本设备会受到粗暴操作的影响、会出现极高的振动、有时会发生冲击以及极端温度。 在某些情况下、设备可能会在-20°C 的温度下开始工作、然后在工作期间达到120°C。 在其他地方、温度可能会上升到170°C。 另一方面、在设备投入现场之前、我们在生产过程中看到的故障程度较小。

大多数电路板都具有防止意外在 A/B 线路上施加36V 电压的保护功能。 芯片本身应受到 ESD 保护。

最常见的故障/症状是 RX 停止工作。

我有一些问题、也许您还有其他问题/想法:

  1. 此芯片是否需要电源定序? 例如、在芯片未加电的情况下、A/B 线路是否可以处于激活状态?
  2. 是否有机会导致闩锁问题?
  3. A/B 线路上的串联电阻器有多重要? 我们没有。
  4. 是否应该对 A/B 线路施加额外的电快速瞬态保护?
  5. 这些部件对高振动有多敏感?
  6. 我们是否有可能在生产过程中诱发婴儿死亡? 例如、处理不当?
  7. 我们的生产模型将筛选 Hass 中的所有板。 它们会暴露在循环温度和振动下。 这是否会删除此器件的寿命?

除此之外、您还能提出其他意见/建议吗?

此致、

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基因、

    我 建议您通过您的供应商联系 TI 质量团队 、以提交故障器件的故障分析。  FA 可以揭示 IC 中损坏的部件。  通过这些 信息、我们可能能够 缩小 ESD  或振动等故障原因的范围。 我会尽力回答您的问题。 希望一些信息对您有所帮助。

    在  断电模式中、A/B 线路应该处于阻抗模式。

    2.根据 JESD78进行的闩锁测试在生产中进行测试。

    3.在某些 ESD 事件中,串联电阻有助于限制瞬态电流。 影响可能因情况而异。

    在改进设计之前、最好先了解 ESD 事件的特性。

    5.我还没有找到关于这方面的任何数据。

    6.大部分时间设备不会部分损坏。 通过检查功能和 IO 特性可以发现异常。

    7.我认为答案是肯定的,因为该部件已经经历了模拟使用寿命的压力。

    此致、

    Hao