This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3031:对于 TS3USB3031芯片、引脚 d+、d-必须对应于 USB d+、d-?

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923640/ts3usb3031-for-the-ts3usb3031-chip-must-the-pin-d-d--correspond-to-the-usb-d-d-

器件型号:TS3USB3031

设计

对于 TS3USB3031芯片、引脚 d+、d-是否必须对应于 USB d+、d-?
如果它被反向、它将对 USB 数据传输产生什么影响(如下图所示)?
如果不进行数据通信、那么只有芯片之间的通信、它是否可以用作标准模拟开关?


 

BRS

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要输入与输出匹配、它就应该起作用