This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:AUXP 和 AUXN

Guru**** 2582675 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923675/tusb1146-auxp-and-auxn

器件型号:TUSB1146

大家好、

AUXP 和 AUXN 引脚(TUSB1146引脚24和25)是否可以互换以简化布局? USB 规范允许在超高速对中交换 P 和 N 网、从而简化布局。 我不确定这些网络是否允许这样做、以及 DisplayPort 规范是否允许这样做。  

它似乎可以通过 I2C 设置(FLIP_SEL)交换 P/N。 您是否同意这是可行的?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    不幸的是、AUX 极性无法交换。