This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:双路 SDI 输出

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923476/lmh0303-dual-sdi-ouput

器件型号:LMH0303

您好!

我将 LMH0303用于 Xilinx Spartan6 GTP TX 的电缆驱动器。

当我检查"图5显示了 LMH0303的应用电路。" 在 LMH0303数据表中、我看到它可以有两个 SDI 输出。

1.是否有人可以为我解释我如何使用它们? 我可以将它们连接到两个 SDI 监视器吗?

2.如果我只需要一个 SDI 输出、如何终止另一个 SDI 输出?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    1)。 是的、您可以将两个输出用于 SDI 应用。

    2)。 建议使用75 Ω 终端端接未使用的输出。 这将在 LMH0303的输出结构上提供平衡的负载/阻抗。

    此致、Nasser